您好,
UCC28070的最短脉冲时间是多少?谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
UCC28070没有指定实际的最小脉冲宽度、但实际上、您可以看到最小脉冲宽度
过零时、GDA 或 GDB 栅极驱动脉冲宽度约为100ns
空载时、当电压降至0.75V 以下时、UCC28070误差放大器输出 VAO 被禁用
这会关闭 GDA、GDB、从而 防止输出在空载时出现过压。
这实际上意味着您的问题的答案是最小脉冲宽度为零。
此致
John
你(们)好
感谢你的答复
我还有另一个有关28070;的问题、我们设置 PFC 输出 总线电压= 410V;Vin = 288V; 负载= 40W 两个通道以并联方式交错;
输入电流 产生奇怪的波形,
如图所示,
CH3:输入电流;μ A
CH1:PFCVout;CH2 DRB;ch3输入电流;CH4输入电压;
我们可以一直找到 Vout > Vin,它解释它不是根本原因;然后我们怀疑输出功率太低,然后我们得到下面的波形;
CH1:DRA;CH2:Vao;CH3:输入电流;CH4:Vsense;
我们可以得出 VAO > 0.75的结论;因此它不是根本原因;
一个问题: Vsense > 3V,GDA,GDB 是禁止的?
从图片 GDA 中、GDB 不是原生的。
两个问题:下图中的输入波形显示了哪种情况?
请提供,非常感谢!
由于您的原始问题已得到解答、请将此帖子标记为已关闭
如果您有其他问题、可以打开新帖子。
此致
John