主题中讨论的其他器件: LMR36503
早上好…
我一直在阅读上述主题数据表、并有一些问题/疑虑:
我的应用是从锂离子电池(15-21V)到3.3V 的高电压。 我需要为无线电/等提供130mA 的最大脉冲电流。 这种情况在大多数情况下都非常罕见,系统处于 LPM3状态...我的应用程序会使我每80ms 有10秒左右的突发射频信息(8字节)实例,并且长时间(几小时)睡眠
1. 我可以在 PFM 中使用 LM5165吗? (数据表7.3.6针对 BCM 建议、在将 ILIM 接地时、我最多可以看到100mA 电流...) 接地 ILIM 应该是240mA 的峰值电流、这意味着在 BCM 中输出120mA、而不是100mA??
2. COT 是否是更好的解决方案? (数据表似乎暗示了这是一种方法,但 使用 WebBench 时,我无法让模拟器为我的应用程序执行 COT)..... 电阻器
"同时、COT 模式下的相应输出电流能力更高、因为纹波电流取决于输入和输出电压以及所选的电感"
3. 如果此特定部件上的这两种运行模式都不能满足任务要求,您还有另一种选择(高效、高输入电压转换器)? (在您的网站上搜索、这似乎是即将出现的部分)...
此致...
Steve