This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53659:TPS53659环路组合

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922749/tps53659-tps53659-loop-combination

器件型号:TPS53659

尊敬的 E&E:  

我是否可以将 TPS53659用于3+1应用、而三相用于0.8V、单相用于3.3V?

一个控制器是否需要输出0.8V 和3.3V 电压?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无需考虑0.8V + 3.3V 设计、但您需要添加3.3V 的电阻分压器

    谢谢。

    Chasel