This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553D:使用电源开关为超级电容器充电

Guru**** 2519580 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553D, TPS2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922768/tps2553d-use-power-switch-to-charge-super-capacitor

器件型号:TPS2553D
主题中讨论的其他器件: TPS2553

大家好、

我的客户现在希望使用 TPS2553D 为 超级电容器充电。  

当充电电流低于400mA 时、TPS2553导通、则电流可以流入电容器对其充电。

当充电电流高于400mA 时、TPS2553关闭、电流停止流入 电容器。

这意味着 TPS2553D 需要多次打开和关闭、并且由于多次电流限制、它是否会有开启和关闭的风险?

电源开关是否可用于超级电容器充电器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    我不确定它是否可用于超级电容器充电器。

    但是、由于电流限制、导通和关断次数很多、这是可以的。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。