This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:TPS61022内部 MOSFET 体二极管极性、最大电压和功率耗散

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921461/tps61022-tps61022-internal-mosfet-body-diode-polarity-maximum-voltage-and-power-dissipation

器件型号:TPS61022

您能否确认引脚2 (SW)和引脚3 (VOUT)之间的 MOSFET 是否为 P 沟道 MOSFET?

我们无法在规格方框图中看到清晰的图片。

我们需要加载 IC、您能不能探讨 MOSFET 中体二极管的连接。

MOSFET 的最大功耗是多少(在 PIN2和引脚3之间)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿鲁昆马、您好!

    TPS61022中的高侧 FET 是 P 沟道 MOSFET。 体二极管方向可通过检测 Vin 和 Vout 电压来控制。 如果 Vin 高于 Vout、则二极管方向为从 Vout 到 SW。 如果 Vin 低于 Vout、则二极管方向为从 SW 到 Vout。

    TPS61022实现了8A 开关谷值电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论输入电压是多少、我们能否通过 SW (+ve)和 VOUT (接地)仅加载体二极管

    我们是否可以通过该体二极管加载最大8A 电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的应用的输入电压范围和输出电压是多少?

    8A 负载是连续负载还是短时脉冲? 您能描述负载电流详细信息吗?

    此外、8A 仅是典型规格。 6.5A 是 EC 表中的最小电流限制规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们通过将万用表置于二极管模式、在不为 IC 通电的情况下检查了电压、

    Vout 与 SW 间的关系为1.9V

    REF 与 VOUT 间的关系为0.4V

    REF 与 SW 间的关系为0.4V

    我们能否通过加载100mA、200mA 来为二极管加电并观察温度上升情况... 逐渐增加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿 鲁昆马、您好!

    您能否告诉我您关注二极管方向的原因? 我不明白为什么您测量这些引脚之间的压降。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack Liu、

    我们的目的是通过单线(电源和接地)加载 IC、并观察温度上升情况以进行认证。

    如果我们要用作升压/降压转换器、我们需要电感器、反馈电阻器等许多组件、因此我们只需使用内部 FET 的体二极管并检查温度上升。

    谢谢、

    Arun D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    感谢您提供更多信息。

    GND 和 MODE 引脚之间有一个 ESD 二极管、您可以使用该二极管来观察温升。 使用拉电流表将1mA 电流灌入该二极管、并测量电压与温度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack Liu、

    我们需要以大约2A 的最大负载电流加载实际 IC。

    如果我们考虑输入/SW 和输出之间的 MOSFET、则电流会更高、这将满足我们的需求。

    谢谢、

    Arun D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    当 TPS61022未通电并启用时、二极管方向不固定。

    如果不将 TPS61022用作升压转换器、为什么不选择分立式二极管? 很抱歉、我真的不了解您的应用。