This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63700:-20V 解决方案

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920819/tps63700--20v-solution

器件型号:TPS63700

大家好、  

输入电压= 5V 时、我们需要输出电压

输出规格:-22V/200mA

我们是否有相应的解决方案?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    很抱歉、TPS63700无法处理-22V 电压。

    反激式拓扑或使用降压转换器来实现逆变器怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    我想你早就已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!