This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5012:在 Vcc=0V、SCL/SDA/EN=3.3V 时、通过 EN 引脚/泄漏电流来复位 I2C 模块

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5009, LP5012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922282/lp5012-i2c-module-reset-by-en-pin-leakage-current-at-vcc-0v-scl-sda-en-3-3v

器件型号:LP5012
主题中讨论的其他器件:LP5009

您好、专家、

我的客户有关于 LP5009/12的一些问题。

问题1

如果他们有异常 的 I2C 通信问题、他们是否可以通过 EN 引脚复位器件中的 I2C 模块?

我想、I2C 模块将被复位、因为 EN 引脚是芯片使能。

问题2.

LP5012/09在 Vcc=0V 和 SCL/SDA/EN=3.3V 时是否有泄漏电流?

Vcc 和 SCL/SDA/EN 的不同电压不是问题、对吧? (VCC=5V、SCL/SDA/EN=3.3V)

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    1。是的、所有块和寄存器将通过切换 EN 引脚复位。

    2、SCL/SDA/EN 引脚的泄漏电流将低于1uA。 是的、可以将它们设置为不同的电源线。 SCL/SDA/EN 的 VIL 和 VIH 遵循绝对电压作为规格表(数据表中的第8页)。