This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62014:CF 设计

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR62014, LM27313

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922458/lmr62014-cf-design

器件型号:LMR62014
主题中讨论的其他器件: LM27313

大家好、

我们希望使用 LMR62014替代 APW7137。 我们移除了 R31。

  

原始 C38 (CF)= 0.1uF I 测量输出电压和 SW 节点。 对我来说没关系。

但我查看数据表中的前馈补偿设计。   Cf = 1/(2*PI*33k*6k)=0.8nF

因此、我用820pF 替换0.1uF、但在空载时具有低频噪声。 并且在增加小负载(20mA)时可以消除噪声

无负载

20mA 负载

   

请告诉我原因。

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    感谢您的联系。

    LMR62014是一款工作频率固定为1.6MHz 的电流模式升压转换器。 在空载条件下、由于存在最短导通时间限制、因此它将在一段时间内切换、Vout 会增加、直到 FB 电压高于基准电压。 因此、它会停止一段时间、直到输出电压降低。 这是旧固定频率升压转换器部件的正常行为。

    LMR62014的最大输出电压为20V。 此应用的 Vout 为19V、因此空间很小。 LM27313更适合此应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    但稳态中经常会出现噪声。

    2.如果我们将 CF 电容从820pF 修改为0.1uF、则问题可以得到解决。

    如果固定频率是根本原因、我认为 LM27313也有问题。

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    感谢您的更新。

    您可以运行负载瞬态测试、以查看所选的 CF 是否正确以及相位裕度是否足够。

    应用报告 介绍了如何选择正确的参考频率 下图有助于评估相补角。