This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17307Q5A:CSD17307Q5A 驱动器的输出

Guru**** 2380670 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17307Q5A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921569/csd17307q5a-output-of-csd17307q5a-drian

器件型号:CSD17307Q5A

您好!

 CSD17307Q5A  ?的漏极在 MOSFET 从导通到关断时过冲,会缓慢下降。我想知道原因是什么,谁能告诉我

  在图1中、黄色波形是漏极的输出,图2已缩小。

  非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suy、

    感谢您关注 TI FET。 如果不了解有关应用和工作条件的更多详细信息、我无法告诉您漏极电压过冲、然后又需要很长时间才能恢复到起始电压的原因。 我将向您发送一个朋友请求、以便我们在非公开论坛上进行交流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

      请查看下图。 我的设计如下:

      

    是由 MOSFET 寄生电容(CGS&CD)?引起的过冲电压

    ,)当 MOSFET 导通且漏极电流非常大时、下降沿非常慢、导致 LD 的发射时间比栅极驱动信号短得多,您是否有任何好的建议来改善它?(特性2 μ s

    红色是漏极电压,绿色是栅极的驱动信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suy、

    我尝试了仿真、但我得到的结果与仿真和实际电路波形不完全相同。 我想通过定期电子邮件继续本次讨论。 我将关闭此主题并向您发送电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 John,

      确定,我已将电子邮件地址以私人邮件的形式发送给您。

      非常感谢。