This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65251:施加负载后、降压输出引脚 LX 短接至接地

Guru**** 2580925 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921383/tps65251-buck-output-pin-lx-shorting-to-ground-after-load-applied

器件型号:TPS65251

你(们)好
我使用 TPS65251来创建3个电压轨、其设计与数据表和参考器件中的参考设计非常相似。   

在电路板上无负载供电时、我在3个降压输出上获得了正确的电压、但是、当我向单个降压输出(2 )施加负载时、TPS65251会在 LX 引脚和接地之间发生短路之前短暂驱动负载。  我使用了一个限流输入电压源、并且能够在任何东西烧断之前抓住它(如果发生短路、电压仅在5V 时驱动0.3A、这远远低于我设定的电流限值)。  然后、我拉动了对地短路的降压转换器的使能引脚、并测试了负载下的其他2个降压转换器、它们似乎按预期工作。   

我不确定哪里可能出错、或者设计怎么可能出错、因为3个降压稳压器具有基本相同的电路(当然不是组件值)。  我还有一些电路板可以尝试、但希望 TI 能提供更多的电路板。   

为了确认短路、我从电路中移除了电感器并检查了导通性、这告诉我短路在芯片内部或芯片下方、我看不到。

欣赏人们可能有的任何想法或建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dylan  

    它看起来是由糟糕的布局导致的。  

    您可以向我发送原理图和布局文件吗? 我想回顾一下它们。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题

    您的电子邮件地址是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Dylan  

    您可以在此处附加或将其发送到我的电子邮件箱: zhao-ma@ti.com