This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560B-Q1:输出波形异常

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920760/tps54560b-q1-output-waveform-abnormal

器件型号:TPS54560B-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS54560

你(们)好

当客户断开输入电源时、输出电压波形异常、如图1所示、EN 如图2所示、原理图如图3所示。 我怀疑 EN 的下降沿太慢、因此移除了 C418、但它不起作用。 请帮我说明原因。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    EN 上拉电阻器 R199为 NC、对吧?

    我认为重启问题是由 TPS54560的 VIN UVLO 引起的:

    • 当输入电压降至4V 以下时、TPS54560停止开关
    • 则输入电压将随着输入电流降至零而增加
    • 如果 Vin 恢复到4.3V 或更高、电路将重新启动并重新为输出充电。
    • 这种行为将重复、直到输入电压再次恢复到4.3V。

    客户可以设计 EN 分压器来按照数据表中的说明对系统 UVLO 进行编程、例如、5V 时的启动电压、4V 时的停止电压

    B R

    Andy

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    感谢您的快速反馈。

    EN 的电阻器不是 NC、因此放置了它。

    我不理解您的项目2,为什么输入电压在下降到4V 以下后会增加? 当我们断开输入电源时、会发生这种异常波形、因此输入电压在降至4V 以下后不应增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    正如我们在手机上所说的、输入电容器具有 ESR 和接线电阻器、因此如果输入电流减小、输入电压将增大。

    B R

    Andy