This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62130:轻负载时的输出电压

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62130A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919320/tlv62130-output-voltage-at-light-load

器件型号:TLV62130

您好的支持团队、

它与12V 输入和3.3V 输出搭配使用。
但是、当负载较轻(可能只有几 mA)时、输出电压大约为3.6V。
您知道是什么导致了这种情况吗?

当施加大约15mA 的负载电流时、它稳定在3.3V。

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    骰子、

    由于省电模式运行、轻负载时的输出电压应略高。  不过、3.6V 似乎过大。  您能否提供显示两种条件下 Vout 和 SW 的波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    尊敬的 John:
    感谢你的答复。

    我连接波形。

    e2e.ti.com/.../TLV62130RGTT_5F00_waveform.pdf

    "01." 是向逻辑 IC 和 ADC 等 IC 提供3.3V 电压的状态。
    它未完全卸载。

    您知道3.6V 输出的原因吗?

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    大 Cout 是否会导致问题?

    您认为以下方法是否有效?

     减少 Cout。
     更改为 TLV62130A 并使用输出放电功能。

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    移除100uF 的 Cout 并添加0.1uF 的 Cin 无效。

    我看到电源打开时3.3V 和 SW 的波形。
    从开关中途停止以来、电压似乎上升了。

    e2e.ti.com/.../TLV62130RGTT_5F00_waveform2.pdf


    您知道原因是什么吗?

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    骰子、

    如果输出电压变为3.6V、它是否会在一段时间后恢复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    尊敬的 John:

    发现3.6V 的原因。
    负载侧的 IC 电压会流入 Vout。

    给您带来的不便、我深表歉意。

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    骰子、

    很好。  感谢您的确认。