This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5001:使用较低的频率

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922323/lm5001-working-with-lower-frequency

器件型号:LM5001

大家好、

我们看到建议的频率为50kHz-1.5MHz。

我的客户希望在其设计中考虑 LM5001、但他们有兴趣在33KHz 下工作。

您能否解释一下它将如何影响控制器? 在某些用例中使用较低频率是否安全?

此致、

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    感谢您与我们联系并推广 LM5001。 我想知道、他们希望以如此低的频率运行、这会导致磁性元件和电容器过大。   

    无论如何、我们只能保证数据表中推荐的内容、我们无权建议其他内容。  在33kH 时、您可能会发现它可以正常工作、但 TI 不保证性能、客户可以自行承担使用责任。 我的一个问题是、在极端情况下、振荡器可能不会遵循振荡器的编程公式;此外、内部斜率补偿可能会在峰值处饱和、从而失去有效性。  

    您可以通过电子邮件联系我们来讨论此应用、我们也可以提出适当的解决方案。

    谢谢、

    Yohao Xi、BCS 应用工程部