This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63806:我设计了使用 TPS63806的升压器、其输入电压为1.5V、从锌碳电池获取、输出电压为3.3V、输出电流为1A。

Guru**** 2507665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922388/tps63806-i-have-designed-booster-using-tps63806-with-input-voltage-1-5v-fetched-from-zinc-carbon-battery-output-voltage-3-3v-output-current-1a

器件型号:TPS63806
主题中讨论的其他器件:TPS61022

请查看设计并向我提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divyashree、

    对于此应用、您需要 TPS61022等升压转换器。 但我怀疑电池能够支持至少3.3W 的输出功率。 如果可能、请分享电池数据表。