This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:数据表显示了相同的输出电阻、即使它们是不同的电流

Guru**** 1373170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5163-Q1, LM5164-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922350/lm5164-q1-datasheets-show-the-same-output-resistances-even-though-they-are-different-currents

器件型号:LM5164-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5163-Q1

将 LM5164-Q1与 LM5163-Q1进行比较时、可能会有一个勘误表、因为第一个为1000mA、第二个为500mA。

两个数据表都显示了输出 FET 的0.73/0.33欧姆、这似乎是不可能的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    让我回到您的问题上。  

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    LM5164-Q1和 LM5163-Q1属于同一系列并使用相同的 MOSFET。

    LM5163-Q1具有较低的电流限制设置、适用于饱和电流较低的较小电感器。

    如有其他问题、请告知我们!  

    -奥兰多