This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:LM5118 UVLO 引脚问题

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170EVM-BIDIR, LM5170, LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919582/lm5118-lm5118-uvlo-pins-issue

器件型号:LM5118
主题中讨论的其他器件:LM5170EVM-BIDIRLM5170

您好!

我正在设计电池充电器、并以 LM5170EVM-BIDIR 为参考。 我使用 LM5118MH/NOPB 将10V 电压提供给 LM5170。  LM5118MH/NOPB 用作降压升压转换器。  

我在  LM5170EVM-BIDIR 板 的 LM5118MH/NOPB 部分中使用了相同的原理图(含器件)。

但我遇到 了此链接中提到的相同问题 https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/p/888098/3284915?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM5118%20uvlo#3284915

我不明白为什么 UVLO 引脚会像上面的链接中提到的那样变为高电平和低电平、即使我遵循了同一个原理图。  

PCB 是一个4层电路板。

我该怎么做才能使其正常工作?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图和布局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kasun、

    请给我们几天时间、因为今天是美国的银行假日。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、有什么关于芯片工作的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kasun、

    PGND 和 AGND 引脚之间的电感器有什么用途? 这些引脚应仅在 LM5118的 EP 上相互连接。 没有理由在引脚之间使用电感器。

    请尝试将这些引脚连接在一起。

    谢谢、

    Garrett