This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560B-Q1:12V 5A 输出应用

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922510/tps54560b-q1-application-of-12v-5a-output

器件型号:TPS54560B-Q1

大家好、我想知道12V 5A 输出电路的应用是否正确。

我很期待收到你的回复,非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设计合理。  

    尽管我建议复制此链接(R1700、C1960和 C1961)中所示的 webench 补偿值、并将电感增加到15uH

    谢谢

    -Arief