This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2120:TPS2120与 TPS2124

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2124, TPS2120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922298/tps2120-tps2120-vs-tps2124

器件型号:TPS2120
主题中讨论的其他器件:TPS2124

你(们)好,先生  

我是否可以知道 TPS2120和 TPS2124之间有何不同?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaile、

    感谢您提出 有关 TPS2120 和 TPS2124的问题

    TPS2120 和 TPS2124的主要区别 在于输出电流限制范围。 TPS2124将输出电流限制在 1A–2.5A 范围内、而 TPS2120将输出电流限制在1.5A - 3A 范围内。

    此外、这两款器件的大致价格略有差异。 TPS2124在0.59时减少约10美分。  

    如果您对任一器件有任何其他疑问、请告诉我。

    此致、

    Rachel Richardson  

    如果我的答复回答了您的问题、请单击 "此问题已解决" 按钮。 这可以帮助其他人验证是否找到了解决方案!