This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92640:生成低输出电压

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922551/tps92640-generating-low-output-voltage

器件型号:TPS92640

大家好、

我的客户希望使用 TPS92640从48V 输入电压生成0.8V@500mA 电流。

是否可以使用 TPS92640生成此类低电压?

如果选择60kHz 等较低的开关速率作为 fsw 来满足最短导通时间限制、则可能是正常的。  
但我不确定如何在这种情况下设置 RVOUT1和 RVOUT2、我的意思是小于2.5V 的情况。

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否需要 OVP?  我要尝试使用一个高值电阻接地、并使用一个低值电阻连接到输出、从而使 Vout 接近0.8V。  需要将其设置为相当低的开关频率、甚至可能低于50KHz 的裕度。  最好使用 EVM 来尝试此操作。

    此致、