This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150:在第一个 VIN 之前和充电 ID 完成后过流

Guru**** 2766595 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922546/bq25150-overconsumption-before-the-very-first-vin-and-after-a-charge-id-done

器件型号:BQ25150

您好!

我们在 项目中使用 bq25150、我们面临两个问题。  

-首先、我注意到、如果我没有 VIN、我无法与充电器通信、但一旦 VIN 出现、即使 VIN 中断、也会启用通信。 这并不是一个大问题、我们担心的问题是、在出现第一个 VIN 之前、我可以看到过载。 这是正常的吗?

-第二:当我在状态寄存器中得到充电完成标志时,充电被停止,我可以看到电池的过流(1或2mA)

如果有人可以帮助解决这两个问题、请不要犹豫。

以下是我的原理图:

目前、NTC 通过额外的10k 电阻器被旁路掉!

此致、

欧雷利恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    /LP 上有一个内部下拉电阻器。 在仅电池模式下、您必须将/LP 拉至高电平才能与器件通信。

    您对 PMID 有任何负载吗? 如何测量过流消耗电流?