This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:提高转换器 UVLO

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922379/tps23753a-increasing-converter-uvlo

器件型号:TPS23753A

你好、

我有一个使用 TPS23753A 的应用。  此特定设计包括在"选项1"模式下使用辅助适配器为电路供电的功能-在本例中为18-24V 辅助输入。

我需要增加转换器的 UVLO 电压、以便在输入电压低于~15V 时锁定。

我考虑了两种实现方法、第一种是与由电压监控电路启用的开关 FET 串联的第二个 MOSFET。  第二个当然也更简单的选择是与 TPS23753A VDD1输入串联的6V 齐纳二极管。

对于采用 TPS23753A 修改 UVLO 转换器电压的问题、TI 有什么建议吗?对于我提出的两种解决方案、您能提供任何意见吗?

谢谢、