This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HVEVAL:设计3与数据表规格冲突

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922253/lm3409hveval-design-3-conflict-with-datasheet-specs

器件型号:LM3409HVEVAL
主题中讨论的其他器件:LM3409HV

我购买了3409hv EVM、并将其更改为使用2.8A 盘绕和0.15A 详细信息。 设计与 EVM 的设计3有点相似、但输出电流略高。 我现在遇到的问题是、在 lm3409hv 数据表(8.3.4)中、电感器纹波电流应大于24mV/Rsns。 设计3以及我的设计都无法满足的条件。

设计3是否不正确或数据表是否不正确?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felipe、

    我将检查这些值并返回。  这不会损害运行、只是在极端情况下、失调电压会使纹波频率看起来减半。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irwin

    感谢你的答复。 我找到了一些与我相关的信息... 我所指出的对于电感器电流而言似乎是正确的、但对于 LED 电流而言不是如此。 也许这就是不同之处。 在任何情况下、我都有兴趣了解具有如此低的电感器 p-p 电流的效果、因为我迄今所做的电流修改似乎效果良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felipe、

    设计3我计算 VCS 的纹波为78mV、远低于24mV。

    您是指设计4吗?  这个、我得到34mV。

    如果您在450KHz 下以68uH 将设计3的电流增加到2.8A、则电流将降至22mV、但这不是 EVM 的任何设计。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    也许我没有明确提出我的问题、这可能是因为我缺乏理解。

    lm3409hv 数据表中的第8.3.4节提供了最小电感电流纹波的公式。

    lm3409hv Eval 的设计3似乎打破了这一规则、我的设计也是如此。

    我对您的计算感到有点困惑... 78mV 低于24mV?

    您进行了哪些计算?

    如果它们与我的问题相关、我希望您的结果以 mA (电流)为单位。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将这些设计的纹波电流转换回电流感应电阻器上的纹波电压。  该公式用于计算最小纹波电流、以保持电流感应电阻器上的24mV 纹波。  我只是获取纹波电流并返回到电压。  它们都高于24mV、这意味着它们都应该正常。

    通过使用设计3的公式、Lpkpk 最小值将为80mA、250mA 远高于此值。  通过使用250mA、RIS 上将有大约78mV 的电压纹波。

    此致、