主题中讨论的其他器件:LM3409HV
我购买了3409hv EVM、并将其更改为使用2.8A 盘绕和0.15A 详细信息。 设计与 EVM 的设计3有点相似、但输出电流略高。 我现在遇到的问题是、在 lm3409hv 数据表(8.3.4)中、电感器纹波电流应大于24mV/Rsns。 设计3以及我的设计都无法满足的条件。
设计3是否不正确或数据表是否不正确?
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我购买了3409hv EVM、并将其更改为使用2.8A 盘绕和0.15A 详细信息。 设计与 EVM 的设计3有点相似、但输出电流略高。 我现在遇到的问题是、在 lm3409hv 数据表(8.3.4)中、电感器纹波电流应大于24mV/Rsns。 设计3以及我的设计都无法满足的条件。
设计3是否不正确或数据表是否不正确?
谢谢、
您好、Irwin、
也许我没有明确提出我的问题、这可能是因为我缺乏理解。
lm3409hv 数据表中的第8.3.4节提供了最小电感电流纹波的公式。
lm3409hv Eval 的设计3似乎打破了这一规则、我的设计也是如此。
我对您的计算感到有点困惑... 78mV 低于24mV?
您进行了哪些计算?
如果它们与我的问题相关、我希望您的结果以 mA (电流)为单位。
此致、
您好!
我将这些设计的纹波电流转换回电流感应电阻器上的纹波电压。 该公式用于计算最小纹波电流、以保持电流感应电阻器上的24mV 纹波。 我只是获取纹波电流并返回到电压。 它们都高于24mV、这意味着它们都应该正常。
通过使用设计3的公式、Lpkpk 最小值将为80mA、250mA 远高于此值。 通过使用250mA、RIS 上将有大约78mV 的电压纹波。
此致、