This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:DDR4 LDO 建议

Guru**** 2812375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922520/tps51200-suggestion-for-ddr4-ldo

器件型号:TPS51200

您好、专家、

您能否推荐专用于 DDR4的 LDO 器件? 我想将 LDO 输出用作 DDR4基准电压、我不确定 TPS51200是否合适以及它是否用于 DDR4?

规格:3.3/1.8V 输入、0.6V 输出、200mA 输出电流。

谢谢你

Rachel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Rachel。  

    TPS51200可用于为 DDR4应用提供 VTT 和 VREF。

    在 DDR4应用中、应使用1.2V (VDDQ) TPS51200 VLDOIN。

    请参阅数据表上的参考设计。

    谢谢