This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:消除输出电容 ESR 零点

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921016/lm5122-canceling-the-output-cap-esr-zero

器件型号:LM5122

您好!

在 LM5122数据表(第26页)中,它建议了超过(大于)交叉频率的高频补偿极点位置:

"高频极点应放置在交叉频率之外、因为增加的 CHF 会在反馈传递函数中增加一个极点。"

我的评论:

这只有当 ESR 较低时才可能实现、例如数据表设计示例中的 Fcross=5.3khz、FZ_ESR=8kHz (ESR=20m Ω、Cout=990uF)。   

问题:

在我具有高 ESR AL 输出电容且 FZ_ESR < Fcrossal 的情况下会怎么样?  即使 fcross<Fcross,我是否仍应放置补偿极点以消除 FZ_ESR ?   Fcrossover 目标是否以 FZ_ESR > Fcrossover 的方式决定我的 Cout 选择?

谢谢

开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    1) 1)为了使 FZ_ESR < Fcrossover、您需要非常大的 ESR。 通常情况下不会出现这种情况、因为输出电容通常由一个与陶瓷电容器并联的大型非陶瓷电容器组成、这将降低 ESR。  

    2)交叉频率由(1/5开关频率)或(1/3 RHPZ)中的较低者决定。 这可能会通过以下方式影响 Cout 选择:  

    2.1您可以根据输出纹波或找到所需的输出电容

    2.2您可以根据负载瞬态找到输出电容(主要基于 Vout_Transient = Iout_Transient*Zc 的原理,其中所需的频率是您的交叉频率。  

    2.3您还可以根据使低频极点1/(Rout*Cout)小于 RHPZ 1/10的原理选择输出电容。 典型公式为:  

    COUT = K*(Lm)/[(Vin/Vout)^2*Rout^2]、其中 K 可以是一个大数、例如200。  

    谢谢、

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    感谢您的解释。

    具有高 ESR 和低 ESR 电容器的混合电容网络将产生两个零点。  即使陶瓷电容器并联、高 ESR 零点仍将处于交叉频率范围内。  这是我在本 TI 应用手册中的要点:

    https://www.ti.com/lit/an/slvae26a/slvae26a.pdf?ts=1594221692507&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    本应用手册中还提到了这一点:

    https://www.ti.com/lit/an/slva452/slva452.pdf?ts=1594174512551&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    开尔文