This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH08T221W:输入和输出电容器选择

Guru**** 2602245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920415/pth08t221w-input-and-output-capacitor-selection

器件型号:PTH08T221W

我们在设计中使用 TI 模块 PTH08T221WAD、我们的要求如下所述。
输入电压:12V
输出电压:3.65V
输出电流:14A
需要 Turbo Trans:是

下面提到了我们有关输入和输出电容器选择的问题、

  • 为什么我们在模块 PTH08T221WAD (陶瓷版本)的电容器输入和输出端只需要陶瓷电容器。 我们能否使用电解电容器来实现数据表中提到的相同效率和输出电压噪声。
  • PTH08T220WAD 和 PTH08T221WAD (陶瓷版本)直流/直流转换器模块之间有何技术差异。

此外、Turbo Trans 软件不可下载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thivakar、

    如果您想使用电解电容器、为什么不使用 PTH08T220WAD 本身?

    两个器件之间的补偿网络不同。 PTH08T221WAD 补偿经过优化、可与所有陶瓷电容器配置配合使用。

    我将了解产品文件夹中提到的 T2软件以及它无法下载的原因。

    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 我们可以在设计中使用 PTH08T220WAD、但 RoHS 信息会阻止此器件的使用。 请告知我们 PTH08T220WAD 是否 符合 RoHS 2015标准、如果有任何可用、请共享文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我检查一下这个、然后返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PTH08T220WAD 符合 RoHS 标准、并具有以下豁免条款:

    EU RoHS 规则状态:

    已获豁免通过

    EU RoHS 豁免:

    R2-7a、R2-7c1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息