This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2002T:建议为 BQ2002T 使用充电器电路

Guru**** 2511815 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2002T, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921781/bq2002t-suggest-charger-circuit-for-bq2002t

器件型号:BQ2002T
主题中讨论的其他器件: LM317

大家好

希望一切都好

BQ2002T 如何设置充电电流或它是否具有内置的快速充电意味着充电速率是多少?

充电电流可调节或固定  

我的规格  

输入:5V 500mA USB

电池:2节镍氢1.2V/800mAh

预期充电电流:0.5°C  

端接类型:温度变化/电压变化  

你们能给我一个更好的电路吗?或者在 TI 推荐一个符合上述规格的 IC 吗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    可以在 https://www.ti.com/lit/ug/sluu007b/sluu007b.pdf?ts=1594405120778上找到 BQ2002T 的示例电路

    充电电流由 LM317通过 R7设置。 电池电压通过 BAT 引脚上的电阻分压器进行设置。 这可用于2节电池供电、请参阅 d/s 的"电池电压和温度测量"部分

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复  

    我对上面的电路图有疑问  

    LM317高于输出电压和输出电流的情况  

    以及我们需要针对所需的输出电压调整哪个电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以及 CC 引脚如何控制充电电流  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、

    R7设置 LM317的输出电流、电池电压由 R9/R14设置。  

    此电路的 LM317部分无需修改即可用于2节电池。 只需将 R9更改为101K。

    最棒的