This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HVEVM-749:驱动电流波形

Guru**** 2523310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515, LM3405, LM3410, TPS92513, TPS92515HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921745/tps92515hvevm-749-driving-current-waveform

器件型号:TPS92515HVEVM-749
主题中讨论的其他器件:TPS92515LM3405LM3410TPS92513TPS92515HV

我正在寻找一款器件、以连续波驱动350~900mA 范围内的单个 LED。 输入电压5V。

具有模拟调光模式的 TPS92515是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不确定连续波的含义是什么?  TPs92515的最小输入电压为5.5V。  看看 LM3405。  作为降压转换器、我们没有很多在5V 输入下运行的器件。  另一个选项是 LM3410、它可以用作 SEPIC。  这两种模式都没有模拟调光、但如果模拟调光受到限制、则可能会出现这种情况。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    感谢您重点介绍 TPS92515的输入电压、我对 TPS92513感到困惑。

    连续波是指直接提供给 LED 的驱动电流、直流电流产生 CW 光输出、而提供给 LED 的交流电流波形产生时变光输出。

    在 CCM 模式下、TPS92515的驱动电流波形是多少?

    最诚挚的问候!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、TPS92513应该可以满足这一要求。  如果提供直流电压、LED 将具有非时变连续电流。  它将是一个锯齿波形、可通过输出电容减小。  模拟调光范围为10:1。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Irwin、

    CCM 模式下的 TPS92515HV 是否也是锯齿波形?

    最诚挚的问候!

    Eddy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddy、

    是的、电感器电流将是具有直流偏移的锯齿电流。  如果有输出电容器、LED 电流将开始看起来更正弦。  大多数 LED 降压转换器都是如此。

    此致、