This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A90:软启动、降噪、馈送风帽

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922100/tps7a90-soft-start-noise-reduction-feed-foward-caps

器件型号:TPS7A90

如果我使用 C_FF 电容器、是否应将 SS_CTRL 连接到 VIN? 我需要大于0.2ms 的斜坡时间、并选择 SS_CTRL = GND 和 C_NR/SS = 10nF 以实现大约1ms 的斜坡时间。  但我还想将输出噪声降低到非常低的水平、因此我添加了一个10nF C_FF。  我可以使用以下配置吗?  布局示例显示了通过一个电容用于 C_NR/SS 和 C_FF 将 SS_CTRL 接地。   

SS_CTRL = GND

C_NR/SS = 10nF

C_FF = 10nF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    没有 NR 电容器且没有 CFF 时、将 SS_CTRL 绑定到 VIN 可能会在 VOUT 上产生10%的过冲。 以上配置正常。

    很抱歉、图片没有通过、所以如果我错过了任何内容、请告知我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    这是一张我的 sch 图片。 希望这是第二次来了、但如果不是、感谢您回答我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    这看起来不错。 如果您不使用 PG 功能、只需将其连接到 GND 即可。 这是开漏输出。  这可能会略微简化布局。

    但愿这对您有所帮助。