This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV704:输入/输出电容器是否符合 ESR 标准?

Guru**** 2506545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922306/tlv704-any-esr-standard-for-input-output-capacitor

器件型号:TLV704

你(们)好

我的客户问 、输入/输出电容器是否有 ESR 标准?

客户正在使用 TLV70450DBVR (建议的输入/输出电容器容量:1uF 或更高)

一般来说、我认为 LDO 有 ESR 标准、但该器件是否有 ESR 标准?

因为我在数据表中找不到相关信息。

据说建议使用陶瓷电容器、但 ESR 标准如何?



此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洪清、您好

    通常、不需要输入电容器来实现稳定性。 至于输出电容器、我们通常使用大约20m Ω 的最小 ESR 进行仿真。 我们强调陶瓷电容器的原因是它们通常比其他电介质更小且更便宜。 我更新了此 应用手册 、以帮助阐明 ESR 及其对稳定性的影响。  

    这是否有助于回答您的问题?