This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:与交流电源相比、当 UCC28070在城市用电时、PF 降低

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921358/ucc28070-pf-reduce-when-ucc28070-works-in-city-electricity-comparing-with-ac-source

器件型号:UCC28070

你(们)好

UCC28070在电路中实现无桥 PFC 前置稳压器。

如果使用交流电源、则当输入为城市电力时、PF 明显降低。

您能否找出此问题的原因?

我们如何优化远程信息处理?

Tks~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您插入的波形显示了哪些测试条件? 您能否共享原理图?

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    输入为 220VAC/50Hz、输出为360V。

    原理图与下面的电路几乎相同。

    RA=1428K、Rb=12K ( 并联2.2nF 电容器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve

    您今天想重放我吗?

    Thx~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您所附的 PFC 原理图是一个简化的应用、它在输入上缺少电容、这将吸收 PFC 开关频率导致的纹波。
    使用实验室级交流电源时、输出端将有足够的电容用作高频开关的储能器
    但 对于公用事业电源、存在显著的线路电感、这将导致线路电流损坏

    交错应用在桥式整流器的直流侧将有一个电容器、这将吸收开关脉冲
    在半桥应用中、没有任何电容、因此您的结果会降级。
    您可以通过在交流线路上添加 EMI 滤波器来改善电流波形。

    此致

    John