请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28070 你(们)好
UCC28070在电路中实现无桥 PFC 前置稳压器。
如果使用交流电源、则当输入为城市电力时、PF 明显降低。
您能否找出此问题的原因?
我们如何优化远程信息处理?
Tks~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您所附的 PFC 原理图是一个简化的应用、它在输入上缺少电容、这将吸收 PFC 开关频率导致的纹波。
使用实验室级交流电源时、输出端将有足够的电容用作高频开关的储能器
但 对于公用事业电源、存在显著的线路电感、这将导致线路电流损坏
交错应用在桥式整流器的直流侧将有一个电容器、这将吸收开关脉冲
在半桥应用中、没有任何电容、因此您的结果会降级。
您可以通过在交流线路上添加 EMI 滤波器来改善电流波形。
此致
John