This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS65233:TPS65233功耗

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922345/webench-tools-tps65233-tps65233-power-dissipation

器件型号:TPS65233

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

在 0.4A 负载条件下、对于12V I/p 轨和18V o/p 轨、我能否获得该器件的功率耗散

此致、

Sudarshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sudarshan  

    当 Vin=12V、Vout=18V、Iout=0.4A 时。  

    效率约为92.5%、Pdiss=~0.584W。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵马、您好!

    非常感谢您的快速响应