This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:RT、上方 fosc=100kHz 的 CT 数据

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922205/tl494-rt-ct-data-of-over-fosc-100khz

器件型号:TL494

尊敬的 TI 团队:

我想问一下 TL494

对于 TL494、fosc 建议的条件在最大值为300kHz、如下图所示。

但是、在数据表的图1中、只有高达100kHz 的数据。

我们的客户正在考虑在 fosc=200kHz 时使用。 您是否在200kHz 下拥有 RT、CT 数据? (是否存在 fosc 为100kHz 或更高的 RT 和 CT 数据?)

(我已确认 RT 和 CT 可通过 fosc=1/(RT×CT)进行估算、但如果 fosc=200kHz、是否只能通过计算公式确认 RT 和 CT?)

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Y.Ottey、

    我不知道为什么 TL494被指定用于一个高达300kHz 的建议振荡器频率
    频率曲线在100kHz 处停止。
    可能是较高频率下的频率变化并未以图形方式表示。  

    我建议您使用公式 fosc=1/(RT×CT)来计算振荡器频率、并使用以下参数来改变频率

    这是所有可用的信息。

    此致

    John