This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:系统内编程

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921856/bq40z80-programming-in-system

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我们正在开发一种将 BQ40Z80 IC 连接在一起的应用、并希望优化生产过程。
我们希望在制造过程中仅对我们的应用处理器进行编程、并让它通过其 SMBus 接口对 BQ40Z80进行编程。

我可以设置寄存器内容、但在产品页面上找不到有关对电池化学特性表和固件进行编程的文档。
在哪里可以找到有关如何实现这一目标的文档?

此致、

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chemistry ID 是 TI 的专有技术。 据我所知、bqStudio 是唯一可以对化学 ID 进行编程的工具、因此您需要使用 bqStudio 创建黄金映像(srec)。
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。
    使用 bqstudio 需要在组装过程中进行大量的人工操作。 这是否可以实现自动化、以便 PCB 只需连接到某种编程夹具即可刷写固件?
    一旦建立了黄金映像并使用 bqstudio 刷写了黄金映像、然后将其重放至新电路板对其进行编程、是否还可以记录 SMBus 事务?或者是否实施了特殊措施来防止这种情况发生?

    此致、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想一种可能的解决方案是
    a)使用 bqStudio 创建黄金映像。
    b)黄金映像(srec)最终确定后、使用 bqStudio 的固件更新选项卡将 srec 文件编程到 bq40z80器件、同时使用逻辑分析仪捕获整个编程序列。
    c)在 主机中实现相同的编程序列。
    Andy