This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2560:我们是否有一些方法来评估温度上升速度

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921971/tps2560-whether-we-have-some-methods-to-evaluate-the-temperature-rise-speed

器件型号:TPS2560

大家好、

我的客户现在正在使用 TPS2560、我们想检查是否有评估   温度 上升速度的方法?  例如、器件将在过载 条件下触发 OCP。 然后它将触发 OTP、如何  评估何时触发 OTP? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我已将此问题指派给相关专家、他们将很快返回给您。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    在电流限制条件下、它将以135度的温度热关断。

    它与热阻有关。

    热阻在很大程度上取决于单独的封装和电路板布局。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziv、

    器件是否具有 电流折返 功能? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我不清楚电流折返功能。

    但您可以参考数据表图14、如下所示:

    Vout 将随着触发 IO 而降低。 详情请见图22和图23。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。