This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:在 Charigng 和 Discharing 时显示 LED

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921179/bq40z80-led-display-while-charigng-and-discharging

器件型号:BQ40Z80

尊敬的 TI 专家:

我们在7S1P 应用程序中使用 bq40z80。

是否有机会让 LED 在放电和充电时自动亮起。

我不想按下 DISP 按钮。

感谢您的帮助。

Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    您可以通过设置  LEDCHG = 1来配置 LED 以在充电期间显示 SoC。 您可以在 《技术参考手册》(第9.1.1节)中阅读相关内容。

      当按下/DISP 时、LED 才会在放电期间显示 SoC。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的回答。

    使用控制器每2秒触发一次/DISP-Pin 是否有用?

    我之所以提出这一问题、是因为我们的客户希望在解除字符期间永久地看到 SoC。

    谢谢。

    Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    是的、我认为这是可行的。 按下/DISP 后、LED 应保持亮起状态、保持 时间默认为4秒。 每2秒触发一次引脚就足以使 LED 在放电期间保持开启状态。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    好的。 感谢您的回答。

    我要试一下。

    Klaus