This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898:STAT =低电平条件

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921048/bq25898-stat-low-condition

器件型号:BQ25898

您好!

我们的客户详细询问了 STAT =低电平条件。 如数据表"9.2.9.2充电状态"中所述、充电过程中 STAT =低电平状态。 "正在充电"是否意味着 BATFET 将电流驱动至电池。 也就是说、"正在充电"条件由 BATFET 电流 ICHG 从 SYS 流向 BAT 进行定义。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IMI、

    正在充电意味着器件正在尝试 将 VBAT 调节为充电电压(VREG)。 如果电池连接到 VBAT 引脚、 则应存在 流入电池的充电电流。

    谢谢、

    宁。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    我知道、"正在充电"是充电电流通过 BATFET 流向电池的条件。

    此已解决客户问题。

    此致、