This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82085:适用于 TI 微控制器的最佳电源管理 IC

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82085, TPS54311, TPS54611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922106/tps82085-best-power-management-ics-for-ti-microcontroller

器件型号:TPS82085
主题中讨论的其他器件: TPS54311TPS54611

我正在使用 TI 双核 Delfino 微控制器 F28377D 设计电路板。 此微控制器需要3.3V 和1.2V 电源。 在我的设计中、提供+24V 电源、我将提供给直流/直流以生成+5V。 在此+5V 电压范围内、我希望使用 TI 电源管理 IC (TPS)生成3.3V 和1.2V 电压。 我想使用具有小尺寸的 TPS IC、因为需要极少的外部组件、以节省 PCB 面积。

关于 TPS IC、TI 提供了大量的选择。 我发现 TPS82085占用空间非常小、并且只需要极少的外部组件。 但是、在其应用部分中、它的数据表中并未说明如何将其用于微处理器/FPGA。  

另一方面、TPS IC 的一些其他数据表提到它们非常适合微处理器和 FPGA、例如 TPS54311、TPS54611。   

现在、请指导我、我可以使用 TPS82085为上述 TI 微控制器从直流/直流(5V 输出)生成3.3V 和1.2V 电压吗?  或者、您是否建议为此目的使用 TPS54311等 IC、因为它们最适合数据表中提到的微处理器?

您还能告诉我、DSP、微控制器、FPGA 电源的特殊参数或要求是什么、特定的 TPS IC 才最适合这些参数或要求。  

此致、

  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imran:

    是的、TPS82085非常灵活、可以为处理器供电。  TPS54311/611是非常旧的器件、如 D/S 上的日期所示

    TPS82085使用 DCS-Control 拓扑、该拓扑具有极快的瞬态响应。  这通常是为能够生成快速负载瞬态的处理器供电时所必需的。  有关 DCS-Control 的更多详细信息、请访问 :https://www.ti.com/lit/an/slyt531/slyt531.pdf