This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS793:启动时间

Guru**** 2504835 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS793, TPS731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921801/tps793-start-up-time

器件型号:TPS793
主题中讨论的其他器件: TPS731

尊敬的团队:

我知道 TPS793是一款具有快速启动功能的产品。

但是、我希望延迟上升时间、以测量浪涌电流。

查看数据表的" 6.5电气特性"、我认为 可以通过增加 CNR 来延迟启动时间。

是否可以将 CNR 提高到最大值? 如果是,预计的启动时间是多少?

我认为如果容量较大、操作将受到影响。

所需的规格如下所示。

VIN=4.8V

VOUT=4.6V

Iout=20mA 至30mA

浪涌电流= 200mA 或更低

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luna、

    由于 TPS793具有快速启动电路、因此无法轻松控制软启动时间和浪涌。 您认为改用 TPS731会怎么样 ? 这没有快速启动电路、并且具有良好的受控压摆率、如下所示:

    您认为这可以为您效劳吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John ***:

    感谢你的答复。 我知道 TPS793不符合要求。

    我认为 TPS793的原因之一是价格。

    我想和客户谈谈 TPS731。

    此致、