This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:TL431BQPK‘Vref 不在规格范围内。

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920594/tl431-tl431bqpk-vref-is-not-in-spec

器件型号:TL431

TL431BQPK‘s Vref 不在规格范围内。 实际上、Vref 仅为4.443V、低于数据表中定义的最小值4.483V。将器件更换为另一个 TL431BIPK、Vref 在规格中。您能解释为什么这样做吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享用于测试器件的确切原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo Z

    由于某些原因、我无法提供原理图。

    我想了解为何同一电路的 tl431bqpk 和 tl431bqpk 的性能差别很大、而 tl431bqpk 低于4.383v 的规格定义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TL431BQ 在25°C 时的 VREF 为2.495V。 VKA 可以通过外部电阻器来改变。 如果电压不正确、我将检查 REF 引脚电压。 如果 REF 引脚电压不正确、则需要检查偏置条件。 我还会使用示波器查看输出、以确保器件稳定。

    我将查看下面的应用手册、以查看是否正确计算了输出误差。 该应用手册还介绍了不同误差如何影响 TL431。