This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561201:电感器类型;芯片式0805 SMT 与绕线器件

Guru**** 2520900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922119/tps561201-inductor-type-chip-style-0805-smt-vs-wire-wound

器件型号:TPS561201

您好!

我想知道、在稳压器输出中使用 SMT 芯片式电感器而不是典型的绕线式功率电感器的优缺点是什么。 0805芯片式电感器便宜得多、但我始终将此类电感器与滤波关联、而不是电源设计。 但我想知道电源规格是否足够低、是否可以使用芯片式。

应用: VIN = 12V; Vout = 3.3V; Iout (最大值)= 130mA;  Iout (典型值)= 80mA

我要查看的芯片式0805 SMT 电感器是  TDK MLZ2012M100WT000

所有电气规格都适合我的应用、但我不确定是否有某些原因不应将其用于 SMPS 设计。 这个甚至是屏蔽的。

这是我要查看的线绕电感器(具有更高的功率属性、远超了) TDK VLS252012HBX-100M-1

谢谢!

EV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SMT 电感器通常具有更大的 Rdson 和更低的 Isat、这不适合高电流应用。 但另一方面、它的尺寸很小、采用屏蔽、这使得它在 EMI 侧具有更好的性能。 选择哪一个取决于运行条件和应用关注的内容。