This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025C:钳位电容器值

Guru**** 687780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921151/lm5025c-clamp-capacitor-value

器件型号:LM5025C
大家好、我们正在开发有源钳位48V 直流/直流但不稳定的器件、尤其是在负载不稳定的情况下、需要担心栅极驱动器损坏。 
连接了主变压器的简化版初级原理图控制器、我们开始查看钳位电容器。
现在使用0.22uF、这是否与我们的应用相匹配? 是否有任何计算?

另一个条件是
变压器一次侧电感:5uH
开关频率 :200kHz 
RT=30k Ω 

非常感谢您的快速回复。

此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我建议您检查 OUT_B (钳位驱动)和 OUT_A 之间的死区时间 高侧的栅极驱动变压器应具有低侧没有的10-20ns 额外传播延迟-这将使两个驱动器之间的前缘至下降沿死区时间偏斜。 死区时间将随负载而变化-满负载时足够了吗?

    关于钳位电容器、低侧 MOSFET VDS 上的典型纹波为~20%。 如果纹波低于20%或根本无法测量、则钳位电容器过大。 钳位电容器过大将抑制瞬态响应。 如果钳位电容器过小、VDS 上的纹波电压>20%、则瞬态响应将以更高 VDS 为代价得到改善

    在200W 时、您是否确实只在次级侧使用一个 SR? 如果 SR 为自驱动、请验证栅极驱动是否随着负载的增加而稳定?

    请看 一下 SLUA535A、第4.3.2节 详细介绍了有源 cl;AMP 正向转换器的钳位电容器的选择和计算。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    自上次答复以来,我没有听到。 我假设您遇到的问题已解决、我将关闭此主题。 感谢您使用 e2e 论坛、如果您需要其他支持、请打开新主题。

    此致、

    Steve