This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ12002:LMZ12002的 EN 电压

Guru**** 2591140 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ12002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921609/lmz12002-en-voltage-of-lmz12002

器件型号:LMZ12002

您好!

关于直流/直流 lMZ12002的使能引脚、在"绝对最大额定值"部分中、允许的最大电压为 V_(EN MAX)= 7V、但在数据表的另一部分中描述了可以使引脚使能悬空以实现常开运行、 对于该配置、EN 引脚在内部上拉至 VIN 的问题。 如需了解、输入电压可升至20V、超过 V_(EN MAX)。 这并不矛盾?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ibrahim、

      尽管 EN 引脚在内部上拉至 VIN、但路径中可能会有晶体管、这基本上会限制 EN 引脚上的电压在保持悬空时超出。 您在外部无法执行该操作。 您将需要数据表中所述的电阻分压器网络。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gerold Dhanabalan

    因此、 当输入电压升高到20V 超过 V_(EN MAX) =7V 时、将引脚使能悬空以实现常开运行没有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ibrahim、

    是的、当 VIN 升至20V 时、EN 引脚保持悬空没有问题。 为了增加 Gerold 的响应、VIN 上拉电阻器不是电阻器。 它是从 VIN 到 EN 的电流源、在内部钳位到大约5V、二极管压降。

    Kris