主题中讨论的其他器件:LM5176、 INA220
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我使用 LM5176 (-Q1)器件。
尽管使用了平均电流限制功能、但当输出电压达到预设的1/3电压时、输出将振荡、如下所示。
(设定的电流值为0.98A、但当振荡开始时、它将小于此值。)
它通过将软启动常数(CSS)从4.7nF 更改为10nF 而得到改进。
即使使用所连接的 LM5176快速入门工具的 E58电池、也无法选择4.7nF (不适用)、
那么、软启动常量(CSS)是否有下限?
e2e.ti.com/.../200706_5F00_LM5176-Buck_2D00_Boost-Quickstart-Tool-r1.0.zip(Attachment)
我知道平均电流限制使用软启动块的功能。
因此、软启动常数(CSS)被设定为较小值(我想使用4.7nF)来改进电流限制的响应。
但是、由于在上述的平均电流限制运行期间观察到振荡运行、
请告诉我们使用平均电流限制时软启动恒定(CSS)的建议范围。
在随附的快速启动工具上、如果软启动时间为1.3ms 或更长(CSS>=8nF)、它将显示为没问题。
此致、