This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3824:当 TPS3824的 VCC 稳定时、RESET 引脚的运行

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921966/tps3824-operation-of-reset-pin-when-vcc-is-stable-of-tps3824

器件型号:TPS3824

您好!

当 VCC 稳定时、我会对运行情况产生一些困惑。 我已尝试通过附加的媒体解释我的理解。  

因此,根据我的理解,如果我要将我的 RESET (bar)引脚连接到逻辑'1',我必须在 T < TT (out)[看门狗超时]时,每 T 间隔连续应用100ns 的 WDI 输入(脉冲)。

如果我在这方面遗漏了任何东西、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    TPS3824的工作方式是、您必须在看门狗计时(典型值为1.6秒(最小值为0.9秒)之前提供至少100ns 宽(可以宽得多)的上升或下降信号 否则、在200ms 的复位延迟时间内将发生/RESET 向逻辑低电平的转换。 这是您看到的行为吗?