This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5522:观察到控制输入端口在上电期间切换

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5522

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921322/lp5522-ctrl-input-port-observed-to-toggle-during-power-on

器件型号:LP5522

您好!

我有一个定制板、使用微控制器控制 LP5522。  微控制器控制 CTRL 输入引脚、并使用外部电阻器设置 ISET。  LP5522的 LED 输出驱动 LCD 背光。  我在示波器上看到、在我的定制板上加电后、LP5522的 CTRL 输入再次切换为高电平、然后再切换为低电平。  微控制器设置为在该引脚上不执行任何操作来调试行为。  在上电期间、LP5522器件似乎将 CTRL 引脚驱动为高电平。  然后、它依次读取其自己的 CTRL 输入引脚为高电平并驱动 LED 输出。  结果是、即使微控制器未发送任何控制命令、我在电路板上电时也会看到 LCD 的背光短暂地打开然后再次关闭。

LP5522是否在加电期间驱动 CTRL 引脚?如果是、是否有办法防止 LED 输出在加电期间驱动为高电平、以便不会在加电时打开背光?  我曾尝试在 CTRL 输入上施加100k 的下拉电阻、这确实会阻止背光开启、但似乎会将 LP5522置于奇怪的模式、LED 输出不遵循 CTRL 输入 (LED 输出过早关闭、从而产生调光器背光亮度)。  我在非编程模式下运行 LP5522。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上电时不应执行驱动 CTRL 操作、您能否帮助捕获上电时的 VDD/CTRL 图以及添加下拉电阻后的工作情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    感谢您确认在上电时该器件不应驱动 CTRL 引脚。  我提起了连接到 CTRL 引脚的微控制器上的引脚、并在加电时探测到微控制器引脚、我看到微控制器出于某种原因将该线路驱动为高电平、而不是 LED 驱动器。  我必须弄清楚为什么我的微控制器会对某些引脚执行此操作。

    谢谢你。