This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003-Q1:LM76003-Q1 IC 功率耗散

Guru**** 2529120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921977/lm76003-q1-lm76003-q1-ic-power-dissipation

器件型号:LM76003-Q1
主题中讨论的其他器件:LM76003

大家好、  

我们将在其中一个设计中使用 LM76003、并希望确保不会出现任何热问题。

我可以根据数据表中提供的 RDS_ON 值轻松计算导通损耗、但不知道如何在没有噪声和电压降的情况下继续处理开关损耗。

在数据表第46页中、我们提到在 Vin=12V、Vout=5V Iout=3.5A 和 fsw=2100KHz 的情况下损耗为3W。

这意味着在这种情况 下效率为(5*3,5)/[(5*3,5)+3]= 85%。如果我们在第32页中查看 Fsw 2200KHz 的效率图、我们会发现它应该是90%。 因此、我无法从这些3W 的来源以及它们的计算方式得出结论、因为它与效率图不匹配...

在我们的设计中、Vin_max = 16V Vout = 3、8V Iout= 2、1A 和 Fsw = 620KHz、我想知道总 IC PD、以便能够计算出我需要确保安全的去热电阻。  

请告诉我如何在我的应用中到达此预期 PD?

谢谢、此致、

马内尔

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manel、

    我不太确定3W 的来源、根据描述、它可能与125摄氏度下的功率耗散有关

    一种估算功率耗散的方法是使用 webench 来估算工作环境温度、并查看 IC 的温度。  

    该值是基于具有特定 Rtheta JA 的 EVM 布局进行的估算

    您可以遵循数据表中的布局指南、以获得最佳热性能。  

    https://www.ti.com/product/LM76003

    谢谢

    -Arief