请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 大家好、
客户想要设计6节智能电池、他们想要检查此应用的引脚16 (CB7EN/PDSG/GPIO)连接。 您能帮您推荐6芯串联应用的典型连接吗?
除此之外、我们是否有推荐的6s 智能电池应用原理图设计供参考?
谢谢、
将会
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
BQ40Z80允许6s 应用。
您是否已查看 BQ40Z80-EVM 用户指南 以了解 BQ40Z80是否适合您客户的应用? BQ40Z80-EVM 展示了可使用 BQ40Z80实现的所有可能配置。
此致、
Luis Hernandez Salomon