This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:关于为 VDD 和 VIN 使用不同的电源

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53319, TPS548A29

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921812/tps53319-about-using-different-power-supplies-for-vdd-and-vin

器件型号:TPS53319
主题中讨论的其他器件: TPS548A29

您好!

客户正在尝试提供单独的 VDD 和 VIN 电压以降低功耗。
・VDD₌5V、VIN=12V

TPS53319是否支持双电源?
2.如果为“1”。 是的、这种方法是否可用于降低功耗?
请 告诉我启动 VDD 和 VIN 的规则。

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    是的、TPS53319支持双电源。  数据表的图21显示了此类配置下的效率 Vin = 12V、VDD=5V。

    是的、分离轨功能可用于降低功耗、因为您直接馈入 VDD 偏置、而不是使用内部 LDO (当您将12V 电压降至内部 LDO 电压时、该 LDO 会产生损耗)。

    我们确实有一个 TPS548A29器件、这是一款更新的器件、也有助于提高效率、因为它是 DCAP3、因此具有更好的瞬态响应。 数据表还介绍了分离轨配置。

    这是链接。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps548a29.pdf#page=22

    此致、

    Gerold